DOCA0036ES-12

Parámetros de configuración de dispositivos Ethernet

Existen una serie de parámetros para los dispositivos Ethernet conectados al Com'X.

En esta tabla se muestra cómo configurar dispositivos Ethernet:

Campo Descripción
Host Define la dirección IP del dispositivo.
Puerto

Define el número de puerto.

Se utiliza el puerto 502 para Modbus.

ID de esclavo

Proporciona únicamente la dirección de los medidores o dispositivos Modbus TCP.

ID local

Se trata de la dirección que debe utilizarse para acceder a los datos de un dispositivo a través de un cliente externo. El valor de ID local deberá ser exclusivo.

Este parámetro de configuración únicamente puede modificarse si el registro de datos está deshabilitado en el dispositivo que se va a actualizar.

Consulte la sección Inicio del registro de datos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?