DOCA0036ES-12

Configuración de fábrica de la Tabla de mediciones

Algunas mediciones están seleccionadas de forma predeterminada en la tabla de mediciones del dispositivo.
Tipo de dispositivo Medición
Medidor de impulsos
  • Índice
Contactor/relé de impulsos
  • Estado
  • Horas de funcionamiento
Medidor de compañía eléctrica
  • Energía activa
  • Energía reactiva
Central de medida
  • Energía activa
  • Energía reactiva
Detector de temperatura resistiva (RTD) Temperatura
Sensores analógicos de 0-10 V/4-20 mA Valor analógico
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?