DOCA0036ES-12

Arquitectura

Ya se trate de una instalación de medición sencilla o de un sistema de medición a gran escala, el Com’X 210 es capaz de recopilar los datos de cualquier pasarela Modbus TCP/línea serie Modbus, medidor de impulsos, accionadores y sensores analógicos.

En este gráfico se muestran las posibles arquitecturas del Com’X 210:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?