Características de la interfaz de usuario
| Ficha principal | Subficha | Descripción |
|---|---|---|
| Configuración | Configuración general | Permite configurar la fecha y la hora, la configuración de red, la configuración de proxy, los parámetros de publicación y la configuración del punto de acceso Wi-Fi. |
| Configuración del sitio |
|
|
| Comunicaciones | En ella se configuran el puerto serie Modbus, la pasarela Modbus, el filtrado TCP/IP y la configuración avanzada de Ethernet. Configuración y creación de una red de ZigBee. | |
| Seguridad | Actualice el certificado SSL y la configuración del firewall. | |
| Configuración de dispositivos | – | En ella se configuran la arquitectura de medición y los datos que van a registrarse y publicarse. |
| Tabla de mediciones | – | Muestra medidores con metadatos y datos que van a registrarse. |
| Puesta en marcha | – |
|
| Diagnósticos | Red | Muestra datos de diagnóstico, que sirven para resolver problemas de red. |
| Modbus | Permite que los usuarios lean datos de registro procedentes de dispositivos Modbus locales y remotos conectados al Com’X 210. | |
| Lectura de registros de dispositivo | Permite que los usuarios lean datos de registro procedentes de dispositivos Modbus locales y remotos conectados al Com'X. | |
| Comprobación de las comunicaciones | Comprueba el buen estado de las comunicaciones de los dispositivos Modbus configurados en el Com'X. | |
| Biblioteca personalizada | – |
|
| Mantenimiento | Registros |
Muestra la fecha, la hora y la descripción de
|
| Configuración del sistema |
|
|
| Eventos |
|