DOCA0036ES-12

Estadísticas de Modbus

Hay disponibles estadísticas de Modbus para el dispositivo.
Parámetro Descripción
RS485
Mensajes recibidos Contador que incrementa su valor cada vez que se recibe un mensaje.
Mensajes transmitidos Contador que incrementa su valor cada vez que se envía un mensaje.
Tiempo de espera de mensajes Contador que aumenta cada vez que se envía un mensaje de solicitud sin recibir el mensaje de respuesta correspondiente durante el tiempo permitido. Los tiempos de espera de respuesta suelen ser el resultado de errores de configuración o un dispositivo que noresponde.
Errores de CRC de tramas Contador que aumenta cada vez que se recibe una trama que contiene una suma de verificación/CRC que nocoincide con la calculada.
Errores de protocolo Contador que aumenta cada vez que se recibe un mensaje mal formado.
Excepciones recibidas Contador que aumenta cada vez que se recibe una excepción.
Datos del dispositivo Tabla detallada que proporciona estadísticas por dispositivo. Haga clic en el vínculo para abrir la tabla en una nueva ventana.
Servidor TCP/IP
Mensajes recibidos Contador que incrementa su valor cada vez que se recibe un mensaje.
Mensajes transmitidos Contador que incrementa su valor cada vez que se envía un mensaje.
Errores de protocolo Contador que aumenta cada vez que se recibe un mensaje mal formado.
Conexiones activas Valor de estado que representa el número de conexiones (internas y externas) activas en el momento en que se actualiza la página Diagnósticos. Haga clic en el vínculo para abrir un cuadro de diálogo con una lista de todas las conexiones activas de clientes externos.
Conexiones acumuladas

Contador que incrementa su valor cada vez que se establece una conexión (interna o externa) con el Com’X.

Máximo de conexiones Valor de estado que representa el número máximo de conexiones realizadas desde la última vez que se encendió el dispositivo.
Cliente TCP/IP
Mensajes recibidos Contador que incrementa su valor cada vez que se recibe un mensaje.
Mensajes transmitidos Contador que incrementa su valor cada vez que se envía un mensaje.
Tiempo de espera de mensajes Contador que aumenta cada vez que se envía un mensaje de solicitud sin recibir el mensaje de respuesta correspondiente durante el tiempo permitido. Los tiempos de espera de respuesta suelen ser el resultado de errores de configuración o un dispositivo que noresponde.
Tiempos de espera de conexión Contador que incrementa su valor cada vez que el dispositivo agota el tiempo de espera en una solicitud de conexión.
Errores de protocolo Contador que aumenta cada vez que se recibe un mensaje mal formado.
Excepciones recibidas Contador que aumenta cada vez que se recibe una excepción.
Datos del dispositivo Tabla detallada que proporciona estadísticas por dispositivo. Haga clic en el vínculo para abrir la tabla en una nueva ventana.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?