DOCA0036ES-12

Lectura de registros de dispositivo

Lectura de registros de dispositivo permite al Com’X leer registros Modbus de sus dispositivos locales y remotos.

A continuación se muestran los parámetros de Lectura de registros de dispositivo.

Valor Descripción Opciones
Nombre del dispositivo Selecciona un dispositivo que leer de la lista de dispositivos añadidos previamente. Para leer un dispositivo no definido en la lista de dispositivos, especifique el ID local de este.
ID local Dirección del dispositivo que va a leerse.

1,-255

Predeterminado: 1

Registro de inicio Primer registro para leer. Predeterminado: 1000
Número de registros Número de registros para leer.

1,-125

Predeterminado: 10

Registro Columna que muestra los números de registros.
Valor

Columna que muestra los datos almacenados de cada registro.

Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado al Com’X. Consulte la documentación correspondiente al dispositivo conectado para obtener más información acerca de los valores de los registros almacenados.

Tipo datos Menú para la selección del tipo de datos contenidos en los registros y del formato (decimal, hexadecimal, binario o ASCII) en el que desea que se devuelvan estos.

Registros de retención, Registros de entrada, Bobinas de salida, Bobinas de entrada o ID de dispositivo

Predeterminado: Registros de retención.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?