DOCA0036ES-12

Comunicaciones

Seguridad Ethernet

El Com'X incorpora dos redes Ethernet independientes para redes de dispositivos aislados, para dos redes de transporte en infraestructura o para una red conmutada.

Seguridad inalámbrica

La red inalámbrica Com'X puede protegerse mediante WPA2 (recomendado), WPA, o WEP.

Filtrado de Modbus TCP/IP

La función de filtrado de Modbus TCP/IP controla a qué direcciones IP se les permite comunicarse con el Com'X y sus dispositivos aguas abajo a través de Modbus TCP/IP.

Al minimizar el número de direcciones IP capaces de acceder al dispositivo, se reducen las probabilidades de sufrir accesos no autorizados.

Esta función está desactivada de forma predeterminada. Mientras está habilitado, el nivel de acceso predeterminado es Lectura en el caso de cualquier cliente Modbus TCP/IP no filtrado en la lista. Al establecer el campo Acceso predeterminado en Ninguno, se bloquean todos los clientes Modbus TCP/IP que no se encuentren en la lista filtrada.

Se recomienda activarla siempre que la arquitectura de su sistema lo permita.

*** Consulte la sección Filtrado de Modbus TCP/IP
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?