DOCA0036ES-12

Gestión del firewall

La Gestión del firewall le permite configurar el acceso a la red.

Puede configurar elementos como:

  • Habilitar o deshabilitar puertos.
  • Configure los números de puerto por interfaz (Eth1, Eth2, WiFi, GPRS/3G), salvo cuando se indique en Configuración de puerto.
  • Habilitar acceso a la red aguas arriba.
  • Habilitar la política de bloqueo de cuenta.

Deshabilitar los puertos no utilizados (determinados por su selección de red en Configuración > Configuración general > Configuración de red) puede contribuir a evitar accesos no autorizados.

** Para conocer la configuración de puertos predeterminada, consulte la sección Configuración de puertos

Acceso a redes aguas arriba

Esta función permite a los dispositivos aguas abajo acceder a servidores (como DNS, SNTP y SMTP) en la red aguas arriba.

El Acceso a redes aguas arriba está deshabilitado de forma predeterminada. Se recomienda dejar este parámetro deshabilitado a menos que sea necesario publicar datos o enviar mensajes de sucesos de clientes aguas abajo.

** Configuración de puertos

Política de bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta deshabilita una cuenta de usuario cuando el número de intentos de inicio de sesión no válidos supera el límite establecido en un intervalo de tiempo determinado. Es posible configurar las siguientes acciones:

  • Habilitar el bloqueo de cuenta: la política de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada. Seleccione No para deshabilitar esta función. Se recomienda dejar la función de bloqueo de cuenta habilitada para proteger el dispositivo frente a accesos no autorizados.

  • Restaurar el contador de bloqueo de cuenta (número de intentos): determina el número de intentos de inicio de sesión no válidos permitidos antes de deshabilitar la cuenta de usuario. Se establece de forma predeterminada en 10 intentos.

  • Duración de bloqueo de cuenta (minutos): determina el tiempo que la cuenta de usuario permanece deshabilitada. Se establece de forma predeterminada en 15 minutos.

Deshabilitación de la política de bloqueo de cuenta

NOTA: Se recomienda dejar la función de bloqueo de cuenta habilitada para mejorar la protección del dispositivo frente a accesos no autorizados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?