DOCA0036ES-12

Conexión HTTPS

De forma predeterminada, la conexión con el servidor web del Com'X es a través de HTTPS.

El Com'X posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del Com'X, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el Com'X.

La Redirección HTTPS está habilitada de forma predeterminada. Se recomienda conservar esta configuración para garantizar las comunicaciones entre el PC y el Com’X.

El proxy HTTPS está disponible en Configuración > Configuración general. El administrador de la red proporciona la dirección del proxy y el número de puerto. De forma alternativa, puede recuperar estos valores en las Opciones de Internet del PC conectado a la LAN.

** Para instalar un certificado nuevo, consulte la sección Carga de un nuevo certificado. Consulte la sección Configuración de parámetros de proxy
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?