Resolución de problemas en dispositivos de medición
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Resolución de problemas en entradas digitales
En esta tabla se describe cómo solucionar problemas en entradas digitales:
| Problema | Posible solución |
|---|---|
| No se reciben impulsos. El indicador LED de entrada digital no parpadea. | Puentee los terminales de entrada entre el terminal y la fuente de alimentación de 12 V utilizando un pequeño tramo de hilo para confirmar que el LED funciona. Si el LED de entrada se ilumina al puentear los terminales de entrada, es probable que el problema esté en el medidor, el cableado al medidor o ambos. |
|
Verifique que el medidor de salida de impulsos está conectado a un terminal de salida digital y a la fuente de alimentación de 12 V. Consulte la guía de instalación para acceder a los diagramas de cableado. |
|
| Verifique que el dispositivo de salida de impulsos se encuentra en funcionamiento. | |
| No se reciben impulsos. El indicador LED de entrada digital parpadea. | Verifique el número de la entrada digital a la cual está conectado el medidor de impulsos. |
Resolución de problemas en entradas analógicas
En esta tabla se describe cómo solucionar problemas en entradas analógicas:
| Problema | Posible solución |
|---|---|
| No se puede leer ningún valor analógico. |
Verifique que el sensor de salida analógica está conectado a los terminales correctos. Consulte la guía de instalación para acceder a los diagramas de cableado. |
| En la página web de configuración, verifique que el número de la entrada analógica se corresponde con el tipo adecuado de sensor: RTD, 0–10 V, o 4–20 mA. |
Posibles errores de inicio de sesión
En esta tabla se enumeran los posibles errores de inicio de sesión del registro de datos.
| Código de error | Definición |
|---|---|
| 0 | Ningún error detectado |
| 19 | No se han registrado valores válidos para el intervalo de registro. Probablemente se debe a un fallo en las comunicaciones con el dispositivo. |
PELIGRO