DOCA0036ES-12

Resolución de problemas en dispositivos Modbus

Hay disponibles algunos consejos para resolver problemas en dispositivos Modbus.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En esta tabla se describe cómo solucionar problemas en dispositivos Modbus:

Problema Posible solución
No se puede detectar ningún dispositivo Modbus en la línea serie del Com’X.
  1. Abra la ficha principal Tabla de mediciones del Com’X.
  2. Si el indicador LED de comunicaciones Rx no parpadea en el dispositivo, verifique la integridad del cableado.
  3. Si el indicador LED de comunicaciones Rx parpadea en el dispositivo pero el LED de comunicaciones Tx no parpadea en el dispositivo,

    • verifique que la configuración del dispositivo coincide con la configuración serie Modbus del Com’X (Velocidad en baudios, Paridad y Número de bits de parada);
    • verifique que Polarización de línea serie está establecida en ;
    • verifique que Polarización de línea serie no se encuentra activada en otro dispositivo Modbus esclavo de la misma línea serie.

Algunos dispositivos Modbus se han extraviado de la línea serie del Com’X. Verifique las direcciones Modbus de los dispositivos extraviados.
Verifique que dos dispositivos no compartan el mismo ID de esclavo.
Verifique que la configuración de los dispositivos extraviados coincide con la configuración serie Modbus del Com’X (Velocidad en baudios, Paridad y Número de bits de parada).
Verifique que las conexiones de cableado de los dispositivos extraviados son correctas.
Verifique que el intervalo de detección es lo suficientemente amplio. La configuración de fábrica oscila entre 1 y 10.
Verifique que el cableado de los dispositivos extraviados es correcto.

No se puede detectar ningún dispositivo Modbus aguas abajo desde una pasarela.

Utilice la función Diagnósticos/Lectura de registros de dispositivo de la EGX para determinar si el problema se halla entre el dispositivo Modbus y la EGX o entre el Com’X y la EGX.

Si el problema se localiza entre

  • el Com’X y la EGX, verifique la dirección IP de la pasarela;
  • la EGX y el dispositivo Modbus, verifique que la configuración del dispositivo Modbus coincide con la configuración del puerto serie de la EGX (Velocidad en baudios, Paridad y Número de bits de parada).

La EGX no admite la combinación “Paridad =  Ninguna y Número de bits de parada = 1” en la configuración del puerto. Cambie a otra combinación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?