Resolución de problemas en redes
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Resolución de problemas con Ethernet
En esta tabla se describe cómo solucionar problemas con Ethernet:
| Problema | Posible solución |
|---|---|
| Los indicadores LED de Ethernet no parpadean. | Verifique que los cables de la red LAN Ethernet no están desconectados. |
| No es posible acceder a los dispositivos Modbus aguas abajo desde una pasarela Modbus TCP/línea serie Modbus. | Verifique la dirección IP de la pasarela. Si la exportación de datos se realiza mediante GPRS/3G, verifique que la pasarela se encuentra en la misma subred Ethernet que el Com’X. |
Resolución de problemas con el GPRS/3G
En esta tabla se describe cómo solucionar problemas con el GPRS o 3G.
| Problema | Posible solución |
|---|---|
| No se detecta el módem. El indicador LED de módem no parpadea. | Apague el Com’X. Vuelva a insertar el módem y encienda el Com’X. |
| El módem no puede conectarse con la red. | Verifique que la configuración, por ejemplo la del APN, es correcta. |
| El indicador LED de GPRS del panel frontal se enciende y se apaga periódicamente. | Verifique que la configuración de los protocolos es correcta en . |
Resolución de problemas con el Wi-Fi
En esta tabla se describe cómo solucionar problemas con la conectividad Wi-Fi:
| Problema | Posible solución |
|---|---|
| No se detecta la llave USB Wi-Fi. El indicador LED de la llave USB no parpadea. | Apague el Com’X. Vuelva a insertar la llave USB del Wi-Fi y encienda el Com’X. |
| La llave USB Wi-Fi no puede conectarse con la red. | Verifique que la configuración, por ejemplo el nombre SSID y la clave WPA2, es correcta. |
PELIGRO