DOCA0036ES-12

Acceso a través del modo de punto de acceso Wi-Fi

Es posible acceder a la interfaz de usuario del servidor de energía usando el modo de punto de acceso Wi-Fi en sistemas operativos distintos de Windows 7/Vista.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
Funcionamiento imprevisto del equipo
No cierre la puerta de un alojamiento metálico mientras utilice la llave USB Wi-Fi.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Conecte la llave USB Wi-Fi al puerto USB del servidor de energía.
  2. Pulse el botón Wi-Fi en el servidor de energía.

    El indicador LED del botón Wi-Fi parpadeará en verde.

  3. En el ordenador local, conecte con la red inalámbrica del servidor de energía mediante la ventana Configuración de red inalámbrica de Windows.
  4. Abra el explorador web.
  5. Escriba [10.25.2.1] en la barra de direcciones y pulse Intro.

    El protocolo HTTPS está habilitado de forma predeterminada en la configuración del servidor de energía. El servidor de energía posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del servidor de energía, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el servidor de energía.

  6. Escriba el nombre de usuario (predeterminado: admin) y la contraseña (predeterminada: admin).

    El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.

  7. Haga clic en Aceptar.
    Para instalar un nuevo certificado, consulte la sección Servidor web local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?