DOCA0036ES-12

Acceso a través del puerto Ethernet con otros sistemas operativos

Acceda a la interfaz de usuario del Com'X para realizar la configuración inicial usando un sistema operativo distinto de Windows.

La configuración predeterminada del puerto 2 Ethernet del Com'X es el servidor DHCP.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
conflicto de la dirección ip
No conecte el puerto Ethernet de un Com'X a una red de área local si dicho puerto está configurado como servidor DHCP.
El incumplimiento de estas instrucciones puede mermar las comunicaciones.
  1. Desconecte el ordenador local de todas las redes.
  2. Conecte un cable Ethernet desde el ordenador local hasta el puerto Ethernet 2 del Com'X.
  3. Abra el explorador web.
  4. Escriba [10.25.1.1] en la barra de direcciones y pulse Intro.
    NOTA: El protocolo HTTPS está habilitado de forma predeterminada en la configuración del Com'X. El Com'X posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del Com'X, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el Com'X.
  5. Escriba el nombre de usuario (predeterminado: admin) y la contraseña (predeterminada: admin).
    NOTA: El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.
  6. Haga clic en Aceptar.
    Para instalar un nuevo certificado, consulte la sección Servidor web local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?