DOCA0036ES-12

Acceso a través del modo de punto de acceso Wi-Fi con Windows

Puede acceder a la interfaz de usuario del servidor de energía a través del modo de punto de acceso Wi-Fi por medio de Windows.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
Funcionamiento imprevisto del equipo
No cierre la puerta de un alojamiento metálico mientras utilice la llave USB Wi-Fi.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Conecte la llave USB Wi-Fi al puerto USB del servidor de energía.
  2. Pulse el botón Wi-Fi en el servidor de energía.

    El indicador LED del botón Wi-Fi parpadeará en verde.

  3. En el ordenador local, conecte con la red inalámbrica del servidor de energía mediante la ventana Configuración de red inalámbrica de Windows.
  4. Abra el Explorador de Windows en el ordenador local y haga clic en Red. El servidor de energía aparecerá en la lista de dispositivos.
  5. Haga doble clic en el servidor de energía. A continuación, la página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el explorador web predeterminado.

    El protocolo HTTPS está habilitado de forma predeterminada en la configuración del servidor de energía. El servidor de energía posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del servidor de energía, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el servidor de energía.

  6. Escriba el nombre de usuario (predeterminado: admin) y la contraseña (predeterminada: admin).

    El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.

  7. Haga clic en Aceptar.
    Consulte la sección Resolución de problemas si el Com’X 510 no aparece. Para instalar un nuevo certificado, consulte la sección Servidor web local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?