DOCA0036ES-12

Primer inicio de sesión

Existen instrucciones especiales para iniciar sesión en la interfaz de usuario por primera vez.

El servidor web es una herramienta dedicada a la lectura y escritura de datos. Controla el estado del sistema y dispone de acceso pleno a todos los datos de su aplicación. Se le solicitará que modifique su contraseña la primera vez que inicie sesión, para evitar accesos no autorizados a la aplicación.

AVISO
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS
  • Sustituya de inmediato la contraseña predeterminada por otra nueva y segura.
  • No revele la contraseña a personal no autorizado o que no cuente con las debidas cualificaciones.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Para garantizar su seguridad, la contraseña no debe compartirse con personal no autorizado ni revelarse a este. La contraseña no debe contener ningún dato personal ni información evidente.

  1. Inicie sesión como administrador predeterminado. 

    Nombre de usuario y contraseña: admin

  2. Lea íntegramente el contrato de licencia.
    NOTA: El botón Aceptar permanecerá atenuado hasta que se haya desplazado a la parte inferior del contrato de licencia de usuario.
  3. Acepte el contrato de licencia.
  4. Especifique una nueva contraseña.

    Esta deberá contener lo siguiente:

    • 8 caracteres

    • 1 letra en mayúsculas

    • 1 dígito numérico

    • 1 carácter especial

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?