DOCA0036ES-12

Inicio de sesión

Debe iniciar sesión para acceder a la interfaz de usuario del servidor de energía.

Si hay abiertas varias sesiones, solo podrá utilizarse la primera de ellas para editar parámetros. Las sesiones abiertas tras la primera sesión son de solo lectura.

  1. Seleccione el idioma.
  2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
    NOTA: El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.
  3. Haga clic en Conectar para iniciar sesión en la página web de configuración.
NOTA: El protocolo HTTPS está habilitado de forma predeterminada en la configuración del Com'X. El Com'X posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del Com'X, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el Com'X.

Para instalar un nuevo certificado, consulte la sección Servidor web local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?