DOCA0036ES-12

Desactivación de la conectividad Wi-Fi

Puede finalizarse la sesión del punto de acceso Wi-Fi.
  1. Pulse el botón Wi-Fi en la parte frontal del Com’X.

    El indicador LED del botón Wi-Fi parpadea en naranja y la sesión del punto de acceso Wi-Fi finaliza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?