DOCA0036ES-12

Recreación de una red de ZigBee

Utilice este procedimiento para modificar los canales en una red de ZigBee creada anteriormente para el Com'X.

Al realizar este procedimiento, todos los equipos conectados a la red de ZigBee se desconectan. Deberá usar la función de detección de ZigBee para volver a conectar los dispositivos a la red.

  1. Inicie sesión en el Com’X y seleccione Configuración > Comunicación > Ajustes de ZigBee.

    Aparecerá la pantalla Ajustes de ZigBee.

  2. En el campo Activar ZigBee, seleccione No y haga clic en Guardar cambios.

    El estado ZigBee muestra que no se ha definido ninguna red. Ahora puede realizar tareas de mantenimiento o cambiar los ajustes de red.

  3. En el campo Activar ZigBee, seleccione .
  4. En el campo Crear nueva red de ZigBee, seleccione .
  5. Siga el paso 6 en adelante hasta el final de la Configuración de red de ZigBee para completar la configuración.
**Configuración de red de ZigBee (**Detección de dispositivos ZigBee)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?