DOCA0036ES-12

Inicio de la publicación

Publicación le permite enviar datos a la plataforma alojada con la frecuencia especificada.

Si va a publicar datos en Energy Operation, deberá enviar la topología a Energy Operation.

Una vez que haya configurado dispositivos para la publicación, siga el procedimiento descrito a continuación:

  1. Haga clic en el botón Publicación manual para enviar los datos a la plataforma alojada.
  2. Haga clic en el botón Iniciar publicación periódica para enviar los datos a la plataforma alojada conforme a la frecuencia establecida en Configuración de la publicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?