DOCA0036ES-12

Activación del punto de acceso Wi-Fi

Puede configurar la llave USB Wi-Fi como medio de comunicación temporal durante la fase de puesta en servicio.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de punto de acceso Wi-Fi.
  2. Haga clic en en Activar punto de acceso Wi-Fi.
  3. Seleccione la duración en la lista desplegable Duración de la sesión (predeterminada: 1 hora).
  4. Haga clic en Guardar cambios.

    Si el valor Duración de la sesión se modifica durante una sesión de punto de acceso Wi-Fi, la modificación se tendrá en cuenta en la siguiente sesión.

    Esta configuración únicamente habilita el modo de punto de acceso. Para iniciar sesión en modo de punto de acceso Wi-Fi, pulse el botón Wi-Fi , situado en la parte frontal cerca del puerto USB. El indicador LED del botón Wi-Fi parpadeará en verde.

    consulte la sección Acceso a través del modo de punto de acceso Wi-Fi
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?