DOCA0036ES-12

Configuración de parámetros de acceso con tarjeta EBXA-GPRS-SIM

Solo podrá utilizar la tarjeta EBXA GPRS SIM para publicar datos si va a exportarlos a Digital Service Platform.
This is a poorly formed task and should be rewritten when project/time allows.

La tarjeta SIM está integrada en el módem GPRS. El Com'X establece la configuración de acceso de este módem GPRS.

Se deberá seleccionar la referencia EBXA-GPRS-SIM para este módem GPRS.

NOTA: Se recomienda usar un router móvil externo en lugar del EBXA-GRPS-SIM. Consulte Configuración de GPRS/3G para conocer la lista de módems 3G externos recomendados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?