DOCA0036ES-12

Configuración de los parámetros de acceso con EBXA-GPRS o con un módem 3G

Es necesario configurar los parámetros de acceso al usar un módem EBXA-GPRS o 3G.

Instale la tarjeta SIM en el módem GPRS tal y como se describe en el Manual de instrucciones del EBXA-GPRS / EBXA-GPRS-SIM, cuya referencia es 253537613. En el caso de módems 3G, instale la tarjeta SIM en el módem 3G siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.

El módem EBXA-GPR/3G requiere:

  • una tarjeta mini SIM tipo 2FF;
  • un contrato de datos con una capacidad mínima de exportación de datos de 1 MB/mes.

Se recomienda usar una tarjeta SIM M2M potente en lugar de una tarjeta SIM estándar.

NOTA: Se recomienda usar un router móvil externo en lugar del EBXA-GRPS. Consulte Configuración de GPRS/3G para conocer la lista de módems 3G externos recomendados.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de red.
  2. Seleccione EBXA-GPRS/3G.
  3. Especifique los valores de APN, Nombre de usuario, Contraseña y Código PIN facilitados por el proveedor de acceso.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
NOTA: El servidor de energía no podrá modificar el código PIN ni la contraseña de la tarjeta SIM.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?