DOCA0036ES-12

Configuración de los puertos Ethernet

Puede configurar los puertos Ethernet como dos puertos independientes.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de red.
  2. Seleccione el campo Seleccionar la configuración de red.
    NOTA: Si modifica la configuración del puerto Ethernet a través del cual está realizando la configuración, se le desconectará a través del explorador. De ser este el caso, abra el explorador de nuevo para continuar con la configuración.
  3. Seleccione 2 puertos independientes (1 dirección IP para cada uno) en la lista desplegable.
  4. Seleccione Cliente DHCP y Dirección IPv4 estática en la lista desplegable Modo de configuración.
  5. En el menú expandible Configuración de Ethernet, especifique los parámetros en los campos Configuración de WAN (Eth1) y Configuración de LAN (Eth2).

    El campo Estado de la interfaz cambiará a ACTIVO (si se ha cableado correctamente).

  6. En el menú expandible Configuración de red general, escriba las direcciones en los campos Pasarela predeterminada y Servidor DNS primario y, de ser necesario, en Servidor DNS secundario.

    El administrador informático es el encargado de asignar las direcciones al Com'X.

  7. Para habilitar las respuestas al ping, seleccione en Configuración de red general > Responder al ping.

    Responder al ping está deshabilitado de forma predeterminada.

  8. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?