DOCA0036ES-12

Configuración del filtrado de Modbus TCP/IP

Esta función permite al administrador crear una lista blanca y asignar el nivel de acceso de las direcciones IP en relación con el Com’X y sus dispositivos aguas abajo.

Mientras está habilitado, el nivel de acceso predeterminado es Lectura en el caso de cualquier cliente Modbus TCP/IP no filtrado en la lista. Al establecer el campo Acceso predeterminado en Ninguno, se bloquean todos los clientes Modbus TCP/IP que no se encuentren en la lista filtrada.

  1. Haga clic en Configuración > Comunicación > Filtrado de Modbus TCP/IP.
  2. Haga clic en para habilitar el filtrado.
  3. En la columna Lista blanca, introduzca la dirección IP que desea filtrar.
    NOTA: Se creará un campo de octeto vacío como comodín. Los campos vacíos deben comenzar con el octeto más significativo y ser contiguos. En caso de contradicción, se aplica el filtro más restrictivo.
  4. Seleccione el nivel de acceso: Ninguno, Lectura o Completo.
  5. De forma opcional, puede editar Acceso predeterminadoLectura o Ninguno.
  6. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?