DOCA0036ES-12

Instalación de un módem 3G en el Com'X

Es posible instalar un módem 3G en el Com'X.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Apague el Com’X.
  2. Abra la puerta delantera del Com'X.
  3. Conecte el módem 3G.
    • En el caso de módems instalados en el interior del Com’X, conecte el módem al puerto USB interno.
    • En el caso de módems 3G que no se instalan en el interior de la cubierta delantera del Com'X, rompa la pestaña para crear una abertura para el cable y, a continuación, conecte el cable del módem al puerto USB interno.
  4. Cierre la puerta del Com'X tal y como se muestra anteriormente.
  5. Encienda el Com'X. El indicador LED  del módem radio parpadea para indicar que el módem se ha detectado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?