Configuración de una dirección fija como cliente DHCP
Puede configurar el Com'X de forma que el servidor DHCP de la instalación establezca la dirección IPv4 de forma automática. Es posible solicitar al administrador informático del emplazamiento que configure el servidor DHCP de manera que asigne sistemáticamente la misma dirección IPv4 al Com'X.
- Proporcione al responsable de informática la dirección MAC
del puerto Ethernet 1 del Com'X.
La dirección se encuentra en la etiqueta pegada a la parte frontal del dispositivo o en la página Acerca de.
- Solicite al administrador informático una dirección
IPv4 fija de forma que la misma dirección IP le sea asignada
siempre al Com'X.
El administrador informático deberá facilitarle la dirección IP.
- Anote la dirección IPv4
-
en la hoja de etiquetas suministrada con el Com'X. Esta hoja puede pegarse en el interior de la cubierta.
-
- Verifique que el administrador informático ha añadido el Com'X al servidor DHCP.
También es posible iniciar sesión escribiendo en la barra de direcciones del explorador la dirección IP que facilitó el administrador informático.