Creación de un modelo personalizado de estado
- Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
- Haga clic en +Crear en la parte
inferior izquierda de la página.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un modelo personalizado.
- Especifique los parámetros siguientes:
Campo Valor Seleccionar tipo de modelo Seleccione Estado desde el menú desplegable. Crear modelo Seleccione la base del nuevo modelo personalizado:
- Nuevo
- Basado en un modelo personalizado
<base model type> Si tiene previsto basar el nuevo modelo personalizado en uno existente, seleccione el modelo personalizado existente en el cual desea basar el nuevo. Nombre del modelo Especifique el nombre del nuevo modelo personalizado o acepte el nombre predeterminado Status_Custom.Valor por defecto del producto básico Seleccione el producto básico predeterminado que el nuevo modelo va a medir. Valor por defecto de uso Seleccione el valor predeterminado en función del cual se utilizará el nuevo modelo. - Haga clic en Crear.
Se cerrará el cuadro de diálogo, y se abrirá la página de propiedades del modelo personalizado recién creado para que se establezca la configuración inicial.
- Configure las propiedades de señal del modelo personalizado
de Estado.
Propiedades de señal
Campo Descripción
Elemento de señal
Seleccione el elemento de señal requerido desde el menú desplegable.
Valor de 0
Seleccione el estado del elemento de señal representado por el valor 0 o acepte el valor predeterminado dado.
Valor de 1
Seleccione el estado del elemento de señal representado por el valor 1 o acepte el valor predeterminado dado.
- Haga clic en Guardar cambios para guardar el modelo personalizado de estado.