DOCA0036ES-12

Conexión de un medidor principal estándar (dispositivo aguas arriba)

Puede conectar las salidas de contactos del área de propiedades del dispositivo aguas arriba.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Seleccione el dispositivo aguas arriba en la vista de árbol del dispositivo.
  3. Haga clic en el menú expandible Entradas digitales y analógicas.
  4. Seleccione el nombre del medidor principal en la lista desplegable Dispositivo.
  5. Seleccione el contacto de salida que debe conectarse en la lista desplegable Conector.
  6. Haga clic en Guardar cambios.

    La vista de árbol del dispositivo mostrará que el medidor principal estándar está conectado a una entrada digital más.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?