Creación de medidores de impulsos personalizados
- Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
- Haga clic en +Crear en la parte
inferior izquierda de la página.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un modelo personalizado.
- Especifique los parámetros siguientes:
Campo Valor Seleccionar tipo de modelo Seleccione Medidor de pulsos. Crear modelo Seleccione la base del nuevo modelo personalizado:
- Nuevo
- Basado en un modelo de Schneider Electric
- Basado en un modelo personalizado
**paréntesis angulares<base model type>Si tiene previsto basar el nuevo modelo personalizado en uno Schneider Electric existente o en otro personalizado, seleccione el modelo personalizado existente en el cual desea basar el nuevo. Nombre del modelo Especifique el nombre del nuevo modelo personalizado o acepte el nombre predeterminado Medidor de impulsos_Personalizado.Valor por defecto del producto básico Seleccione el producto básico predeterminado que el nuevo modelo va a medir. Valor por defecto de uso Seleccione el valor predeterminado en función del cual se utilizará el nuevo modelo. - Haga clic en Crear.
Se cerrará el cuadro de diálogo, y se abrirá la página de propiedades del modelo personalizado recién creado para que se establezca la configuración inicial.
- Configure las propiedades de medición correspondientes
al modelo personalizado de medidor de impulsos recién creado:
Entre las propiedades de medición se incluyen las siguientes:
Campo Descripción Elemento de conteo Seleccione un elemento de medición de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento de conteo personalizado. Unidad de conteo Seleccione una unidad de medición de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique una unidad personalizada en el campo Unidad de conteo personalizada. Valor del impulso El contador de impulsos se incrementa en este valor cada vez que se recibe un impulso. La lista está restringida a los valores que se corresponden con el tipo de medidor seleccionado. Rango superior Define el momento en el que el contador de energía activa se restablece en cero.
Elemento de flujo Seleccione un elemento de flujo de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento de flujo personalizado. Unidad de flujo Seleccione una unidad de flujo de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique una unidad personalizada en el campo Unidad de flujo personalizada.
Tabla de mediciones
Las selecciones que realiza en las propiedades de medición, incluidas las propiedades personalizadas, se reflejan en la tabla de mediciones.