Creación de tramas Modbus
En el protocolo Modbus, el intercambio de datos se define mediante tramas. Una trama es una solicitud de lectura de un conjunto de variables consecutivas. Pueden ser necesarias varias tramas para acceder a todas las variables de un dispositivo. A fin de mejorar el rendimiento, reduzca el número de tramas asignando múltiples variables a la misma trama.
- Al hacer clic en Nueva trama, aparecerá
una nueva línea con parámetros predeterminados.

Elemento Nombre Descripción Opciones
A Código de función Especifica los tipos de solicitudes de lectura que el servidor de energía puede ejecutar. - FC01: Leer bobina (conjunto de bits de salida o internos)
- FC02: Leer entradas discretas (conjunto de bits de entrada)
- FC03: Leer registros de mantenimiento (conjunto de registros de salida o internos de 16 bits)
- FC04: Leer registros de entrada (conjunto de registros de entrada de 16 bits)
B Dirección de inicio Especifica la dirección. 0-65535(1) C Recuento de elementos Especifica el número de elementos que contiene la trama. - 1-1000 para los códigos de función FC01 o FC02
- 1-125 para los códigos de función FC03 o FC04
D Número Especifica el tipo de información que es asignada a esta trama. - Booleano para los códigos de función FC01 o FC02
- Booleano o número para los códigos de función FC03 o FC04
E Editar trama Describe las variables de esta trama. – (1) Existe un desfase entre el número de registro y la dirección. Los números de registro pueden consultarse en la documentación del dispositivo.
- Cuando haya terminado de añadir y configurar los parámetros de trama, haga clic en Guardar cambios.