Creación de variables Modbus
- Haga clic en Editar trama.
- Haga clic en Nuevo elemento para
crear una nueva variable y rellene los campos que se describen a continuación:
Campo Descripción Comentario Nombre y Unidad Permite seleccionar un nombre de variable desde la lista de nombres. Este nombre de variable determina las opciones de unidad. Puede seleccionar Personalizar en la lista desplegable y especificar una nueva cadena de texto para los campos Nombre y Unidad. Formato Especifica el formato de este número. Hay disponibles varios formatos, tal y como se describe en la tabla siguiente. Primera dirección de registro Especifica el primer número de registro. El número de registro deberá estar incluido en el rango de la trama. Si el formato contiene más de un registro, la configuración verifica que el último registro utilizado por esta medición se incluye en el contenido de la trama. Factor Medición mostrada = (Valor transmitido x factor) + desfase. La medición mostrada es el valor mostrado en las tablas de mediciones. El valor transmitido es la medición realizada por el medidor. Desfase Valor inválido Indica que el valor transmitido no es válido. – - Cuando haya terminado de añadir y configurar los parámetros
de trama, haga clic en Aceptar para cerrar
el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
En la tabla se describen los formatos disponibles:
Formato Descripción Valor mínimo Valor máximo Uso de configuración “Endian” INT16
Un registro con valor de número entero con signo -32768 32767 No UINT16
Un registro con valor de número entero positivo 0 65535 No INT32
2 registros con valor de número entero con signo -2147483648 2147483647 Sí UINT32
2 registros con valor de número entero positivo
0 4294967295 Sí FLOAT32
Dos registros con valor de coma flotante con signo, codificado conforme a la norma IEEE754 –1E–10 +1E–10 Sí UINT32_MOD10K
Dos registros con valor de número entero positivo comprendido entre 0 y 9999 0 99999999 Sí INT64
4 registros con valor de número entero con signo –2 (^63) –2 (^63)–1 Sí UINT64
4 registros con valor de número entero positivo 0 –2 (^63)–1 Sí UINT64_MOD10K
Cuatro registros con valor de número entero positivo comprendido entre 0 y 9999
0 9 999 999 999 999 999 Sí