DOCA0036ES-12

Definición de dispositivos Modbus esclavos personalizados

Tras haber creado un nuevo modelo de dispositivo Modbus esclavo personalizado, podrá completar su definición en la Biblioteca personalizada.

Este procedimiento requiere que haya creado un modelo personalizado.

  1. Seleccione el nuevo modelo en la vista de árbol de modelos y, a continuación, haga clic en el menú expandible Esclavo.
  2. Seleccione el orden de lectura en la lista desplegable Orden de bytes.

    Este parámetro describe el orden de registros que debe utilizarse cuando se formatea una variable con más de un registro.

    NOTA: El orden de almacenamiento de datos depende del dispositivo y deberá seleccionarse en la configuración del Com'X. Por ejemplo, el dispositivo PM700 emplea el formato big endian, y el PM800, el formato little endian. La configuración del orden de almacenamiento de datos no se utiliza si las variables se formatean con registros de 16 bits.

  3. Haga clic en Nueva trama.
consider making reference topic, needs short desc.

Ejemplos de registro de dispositivos Modbus esclavos personalizados

Registro Número de registro Lectura/escritura Escala Unidad Formato Intervalo Descripción
1037 1 R x1 kW INT +/–0...32767 Potencia activa total
1041 1 R x1 kVAR INT +/–0...32767 Potencia reactiva total
1049 1 R x1000 Ninguna INT -1000...1000 Factor de potencia total
1054 1 R x10 Hz INT 0...4000 Frecuencia del sistema

Al leer la documentación del dispositivo, se indica que todas las variables pueden leerse con una trama de registros (código de función 03) comenzando por el registro 1037 y finalizando en el registro 1054 (recuento = 18).

Consulte la sección Creación de tramas Modbus para definir una trama nueva.
**Enlace relacionado con la Creación de tramas Modbus
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?