DOCA0036ES-12

Exportación de uno o varios modelos personalizados

Puede exportar modelos personalizados.
  1. Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
  2. Vaya hasta el modelo que desea exportar y realizando una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Modelos en el árbol de navegación para mostrar una lista de todos los modelos.
    • O bien haga clic en Modelos y, a continuación, en <Tipo de modelo> (corresponde a la clase de modelo que desea exportar).
  3. Realice una de las dos acciones expuestas realizando una de las acciones siguientes:
    • Para exportar un solo modelo, haga clic en el icono Exportar () de la fila del modelo que desea exportar.
    • O bien, para exportar varios modelos, marque la casilla de verificación de los modelos que desea exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.
    El modelo exportado será comprimido en un archivo .zip y enviado a la ubicación de descarga predeterminada del explorador.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?