DOCA0036ES-12

Adición de dispositivos aguas abajo

Añada dispositivos aguas abajo al Com'X.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. En la vista de árbol del dispositivo, haga clic en el dispositivo aguas arriba al cual está conectado el dispositivo aguas abajo.

    Por ejemplo, seleccione el Com’X para conectar un dispositivo al Com’X.

  3. Haga clic en el menú expandible que se corresponda con el tipo de dispositivo que va conectarse:
    • Menú expandible Entradas digitales y analógicas, para los dispositivos conectados a las entradas digitales y analógicas del Com’X, como por ejemplo medidores de impulsos y sensores analógicos.
    • Menú expandible Serie Modbus, para dispositivos Modbus. También pueden detectarse automáticamente dispositivos Modbus mediante el botón Detectar dispositivos conectados.
    • Menú expandible Ethernet, para pasarelas Modbus TCP/línea serie Modbus o dispositivos con una IP habilitada.
  4. Seleccione Crear un nuevo dispositivo en la lista desplegable Dispositivo.
  5. En la lista desplegable Tipo de dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo que va a crearse.
    NOTA: Dicha lista solo muestra los dispositivos que pueden conectarse a esta interfaz. No es posible modificar el tipo de dispositivo una vez que el dispositivo ha sido creado.
  6. Configure el dispositivo. Consulte las secciones que se correspondan con la categoría de dispositivo.
  7. Haga clic en Crear. Seguidamente, el dispositivo aparecerá en la vista de árbol del dispositivo.
** Dispositivos que no pueden conectarse a entradas digitales, dispositivos conectables a entradas analógicas, dispositivos Modbus, parámetros de configuración de dispositivos Ethernet, (consulte la sección Detección de dispositivos conectados)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?