Conexión de dispositivos al receptor Modbus WT4200
Cada transmisor se visualiza como un canal diferente del receptor Modbus WT4200.
Es necesario configurar el receptor Modbus WT4200 antes de añadirlo a la lista de dispositivos del Com'X y antes de conectar los transmisores. La configuración del WT4200 determina a qué canal puede añadirse el transmisor. Consulte el Manual de usuario de los dispositivos de la serie PowerLogic WT4100 / serie WT4200 RF de gran alcance inalámbricos para conocer las instrucciones de programación del receptor inalámbrico.
ADVERTENCIA |
|---|
|
Resultados de datos imprecisos
La configuración del Com'X debe coincidir con
la configuración del receptor Modbus WT4200.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
- Haga clic en el WT4200 en la vista de árbol del dispositivo.
- En el menú expandible Canal, seleccione el canal (C1, C2, etc.) al cual está conectado el dispositivo. Haga clic en el encabezamiento para expandir el área de canales.
- Seleccione Crear un nuevo dispositivo en la lista desplegable de entradas digitales correspondiente.
- En la lista desplegable, seleccione el tipo de dispositivo
que va a crearse.
Dicha lista solo muestra los dispositivos que pueden conectarse a esta interfaz. Es posible que deba crear su propio dispositivo personalizado.
- Configure el dispositivo. Consulte las secciones que se correspondan con la categoría específica de dispositivo.
- Haga clic en Crear; seguidamente, el dispositivo aparecerá aguas abajo con respecto al WT4200 en la vista de árbol del dispositivo.
ADVERTENCIA