DOCA0036ES-12

Eliminación de dispositivos

Es posible eliminar dispositivos del Com'X.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. En la vista de árbol del dispositivo, haga clic en el dispositivo que va a eliminarse.
    NOTA: No desactive la red de ZigBee al eliminar dispositivos de ZigBee. No reinicie el Com’X hasta que el dispositivo de Zigbee haya salido de la red. Es posible confirmarlo consultando la información del registro de mantenimiento.
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?