DOCA0036ES-12

Desconexión de dispositivos

Existe un procedimiento para desconectar un dispositivo de un dispositivo aguas arriba.
Cuando esté desconectado, el dispositivo no aparecerá en la Tabla de mediciones: ninguna medición que este realice se enviará a la plataforma alojada. El dispositivo seguirá disponible en Datos en tiempo real.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Haga clic en el dispositivo primario en la vista de árbol del dispositivo.
  3. Seleccione Ningún dispositivo conectado en la lista desplegable Conectado a.

    El dispositivo aparecerá en el menú expandible Dispositivos no conectados, ubicado bajo la vista de árbol del dispositivo.

  4. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?