DOCA0036ES-12

Detección de dispositivos conectados

Gracias a la función Detección Modbus, el Com'X es capaz de detectar los dispositivos que están conectados localmente a su puerto serie Modbus y a las pasarelas Modbus TCP/línea serie Modbus aguas abajo.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Haga clic en Com'X en la vista de árbol del dispositivo. También puede hacer clic en la pasarela en la vista de árbol del dispositivo para detectar únicamente los dispositivos aguas abajo conectados a una pasarela, como por ejemplo una EGX.
  3. Haga clic en Detectar dispositivos conectados de modo que se abra la ventana Detección.
  4. Especifique un ID esclavo mínimo y un ID esclavo máximo.

    El intervalo predeterminado es de 1 a 10, y el intervalo admisible es de 1 a 247.

  5. Haga clic en Iniciar para detectar los dispositivos.

    Los dispositivos detectados se enumeran en la ventana Detección Modbus. Haga clic en Detener si desea detener el proceso de Detección.

  6. Anule la selección de los dispositivos que no desea añadir y, a continuación, haga clic en Crear.
    La ventana Detección Modbus se cerrará, y todos los dispositivos detectados aparecerán en la vista de árbol del dispositivo de la manera siguiente:
    • Si algún dispositivo se creó a través de un modelo integrado, la aplicación asocia automáticamente el dispositivo con el modelo correspondiente.
    • Si algún dispositivo se creó a través de un modelo personalizado que fue añadido a la Biblioteca personalizada, la aplicación asocia el dispositivo con el primer modelo de la lista de dispositivos personalizados. En este caso, debe seleccionar el modelo personalizado adecuado para el dispositivo en la lista de tipos de dispositivo.
    DeviceSettings_DiscoveringConnectedDevices_ModbusDiscoveredStatus.dita originally incorporated in this topic
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?