Detección de dispositivos Zigbee
No inicie el modo de detección ZigBee de varios dispositivos Com'X simultáneamente. Si existen dos o más redes ZigBee en modo de detección, los dispositivos ZigBee se instalan de forma aleatoria en estas redes.
- Haga clic en Com'X en la vista de árbol del dispositivo.
- Haga clic en Detectar dispositivos para abrir la ventana Detección.
- Seleccione el protocolo de comunicación ZigBee.
- Especifique la duración del tiempo de espera (en minutos).
- Haga clic en Iniciar para detectar
los dispositivos.Para detectar los dispositivos ZigBee, también deberá activar el modo de detección en los distintos dispositivos.
Los dispositivos detectados se enumeran en la ventana Detección ZigBee. Haga clic en Detener si desea detener el proceso de detección ZigBee.
- Cierre la ventana de detección ZigBee.
Todos los dispositivos detectados se muestran en la vista de árbol del dispositivo. Cada vez que se crea un dispositivo se asigna un ID local automáticamente. Puede modificar el ID local en .