DOCA0036ES-12

Sustitución de dispositivos

Puede sustituir un dispositivo existente por otro de tipo similar.

Este procedimiento puede servir para sustituir dispositivos estándar por dispositivos personalizados sin perder las propiedades de los dispositivos originales.

  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. En la vista de árbol del dispositivo, haga clic en el dispositivo aguas arriba al cual está conectado el dispositivo que va a sustituirse.

    Por ejemplo, seleccione el Com’X para sustituir un dispositivo conectado al Com’X.

  3. Haga clic en el menú expandible que se corresponda con el tipo de dispositivo que va a sustituirse:
    • Menú expandible Entradas digitales y analógicas, para los dispositivos conectados a las entradas digitales y analógicas del Com’X (como por ejemplo medidores de impulsos y sensores analógicos).
    • Menú expandible Serie Modbus, para dispositivos Modbus. También pueden detectarse automáticamente dispositivos Modbus mediante el botón Detectar dispositivos conectados.
    • Menú expandible Ethernet, para dispositivos Modbus TCP/Modbus.
    • ZigBee: La sustitución de un dispositivo ZigBee lanza la función de detección de dispositivos ZigBee. La detección se detiene cuando se encuentra el primer dispositivo ZigBee. Si hay varios dispositivos ZigBee próximos entre sí, es posible que el primer dispositivo ZigBee encontrado no sea el que desea sustituir. En este caso, repita el procedimiento.
  4. Seleccione el dispositivo que desea sustituir. Seleccione un dispositivo reemplazo que sea del mismo tipo (o de un tipo similar) y que admita los mismos datos de medición publicados que el dispositivo original.
  5. Haga clic en Reemplazar en la parte inferior de la ficha principal Configuración del dispositivo.

    Se abrirá el cuadro de diálogo Reemplazar dispositivo.

  6. En el cuadro de diálogo Reemplazar dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo de reemplazo y haga clic en Reemplazar.

    Al sustituir un dispositivo existente, el dispositivo de reemplazo mostrará el nombre del dispositivo anterior a menos que lo edite.

  7. De ser necesario, edite el nombre y otros parámetros del dispositivo de reemplazo y, a continuación, haga clic en Guardar cambios en la parte inferior de la ficha principal Configuración del dispositivo.
    (consulte la sección Detección de dispositivos ZigBee). (Detección de dispositivos conectados)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?