DOCA0036ES-12

Ejecución de comprobaciones manuales de las comunicaciones

En determinados casos, es posible que no quiera esperar el tiempo necesario que lleva comprobar las comunicaciones de forma automatizada y necesite forzar la comprobación de manera que se ejecute manualmente.
  1. Haga clic en Diagnósticos > Comprobación de las comunicaciones.
  2. Haga clic en Comprobar estado del dispositivo para iniciar la comprobación.
  3. También tiene la opción de hacer clic en Detener comprobación del estado para detener la comprobación.
La columna Estado mostrará En servicio o Fuera de servicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?