DOCA0036ES-12

Lectura de registros de dispositivo

Es posible leer registros Modbus desde dispositivos locales y remotos usando Lectura de registros de dispositivo.
  1. Haga clic en Diagnósticos > Lectura de registros de dispositivo
  2. Seleccione un dispositivo de la lista desplegable Nombre del dispositivo o elija Seleccione por ID de dispositivo  para leer dispositivos que no se encuentren en la lista de dispositivos.
  3. Si elige Seleccione por ID de dispositivo, escriba el valor de ID local.

    Si ha seleccionado un nombre de dispositivo en el paso anterior, este campo se rellenará automáticamente y no podrá modificarse.

    NOTA: ID de esclavo  es el identificador del puerto serie al que el dispositivo está conectado. ID local  es el identificador que usa el Com'X.
  4. Especifique un registro de inicio y el número de registros que desea leer.
  5. Seleccione un tipo de datos.
  6. Si ha seleccionado Registro de retención o Registro de entrada, elija el formato en el que desea que se devuelvan los datos.
  7. Haga clic en Lectura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?