DOCA0036ES-12

Restablecimiento de las estadísticas

Puede restablecer una categoría de estadísticas.
  1. Haga clic en Diagnóstico.
  2. Haga clic en una de las categorías siguientes: Red o Modbus.
  3. Haga clic en Restablecer y, continuación, haga clic en para confirmar el restablecimiento.
    Se restablecerán los parámetros de todos los menús expandibles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?