DOCA0036ES-12

Visualización de estadísticas

Puede visualizar estadísticas de red o de Modbus.
  1. Haga clic en Diagnóstico.
  2. Haga clic en una de las categorías siguientes:Red o Modbus.
  3. Haga clic en el menú expandible correspondiente al grupo de estadísticas que desea visualizar.
  4. Haga clic en Actualizar si desea actualizar los datos.
    NOTA: Las estadísticas de redes se actualizan aproximadamente cada 10 segundos.
** Consulte la sección Interpretación de las estadísticas para obtener una lista de los parámetros disponibles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?