DOCA0036ES-12

Deshabilitación de la política de bloqueo de cuenta

NOTA: se recomienda dejar la función de bloqueo de cuenta habilitada para mejorar la protección del dispositivo frente accesos no autorizados.
  1. Vaya a Gestión del firewall.
  2. Haga clic en Política de bloqueo de cuenta.
  3. Escriba No para deshabilitar la política de bloqueo de cuenta.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?