DOCA0036ES-12

Deshabilitación de Acceso Remoto desde Cloud Services

De forma predeterminada, es posible acceder a los dispositivos Com'X conectados a DSP a través de la asistencia remota. La opción Habilitación de acceso remoto desde la nube está habilitada de forma predeterminada. Por motivos de seguridad, se recomienda deshabilitar esta función y habilitarla únicamente cuando sea necesario acceder de forma remota para recibir asistencia técnica de Schneider Electric.

Para deshabilitar el acceso remoto desde la nube:

  1. Seleccione Mantenimiento > Configuración del sistema > Aplicaciones.
  2. Haga clic en DES para deshabilitar la opción Habilitación de acceso remoto desde la nube.
No es posible acceder al Com'X de forma remota desde los servicios en la nube. Es posible activar la opción Habilitación del acceso remoto desde la nube cuando se necesita una conexión remota para obtener asistencia técnica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?