DOCA0036ES-12

Visualización de la Tabla de mediciones

La Tabla de mediciones le permite visualizar todos los medidores y sensores del sistema que registran datos. Únicamente aquellos datos que han sido seleccionados para su registro están presentes en la Tabla de mediciones.
  1. Haga clic en la ficha principal Tabla de mediciones.
  2. Seleccione los medidores pertinentes en el campo Filtrar por producto:
    • Haga clic en Todo para visualizar todos los productos básicos al mismo tiempo.
    • Haga clic en Ninguna para ocultar todos los productos básicos al mismo tiempo.
    • Marque la casilla de verificación correspondiente para visualizar todas las mediciones de un producto básico concreto.
    • Desmarque la casilla de verificación correspondiente para ocultar todas las mediciones de un producto básico concreto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?