DOCA0036ES-12

Habilitación de Remote Access

Acceso remoto para el soporte permite al servicio de soporte técnico de Schneider Electric conectarse remotamente con un Com’X para verificar la configuración y resolver problemas sin tener que desplazarse hasta el emplazamiento del cliente.

Schneider Electric no trata de establecer conexiones a menos que sea necesario. En caso de que se necesite un proxy, este deberá configurarse.

Cuando está activado, el Acceso remoto permite conectar los servicios remotos del Com’X y Schneider Electric.

Para activar Remote Access, siga este procedimiento:

  1. Haga clic en Mantenimiento > Configuración del sistema.
  2. En Aplicaciones, haga clic en el botón Acceso remoto para el soporte de modo que cambie a CON. solo si el equipo soporte técnico de Schneider Electric así lo solicita. De lo contrario, deje el botón Acceso remoto en posición DES. (predeterminado).
El botón Acceso remoto se desactiva 3 horas después de activarlo. Como alternativa, puede desactivar Acceso remoto para el soporte siguiendo los pasos indicados anteriormente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?