DOCA0036ES-12

Restablecimiento local de la contraseña

Si pierde la contraseña, puede restablecer la contraseña de administrador predeterminada a los valores de fábrica.

El restablecimiento de la contraseña no afecta al resto de parámetros y datos de configuración.

El servidor web es una herramienta dedicada a la lectura y escritura de datos. Controla el estado del sistema y dispone de acceso pleno a todos los datos de su aplicación. Se le solicitará que modifique su contraseña la primera vez que inicie sesión, para evitar accesos no autorizados a la aplicación.

Para garantizar su seguridad, la contraseña no debe compartirse con personal no autorizado ni revelarse a este. La contraseña no debe contener ningún dato personal ni información evidente.

La nueva contraseña deberá contener lo siguiente:

  • 8 caracteres
  • 1 letra en mayúsculas
  • 1 dígito numérico
  • 1 carácter especial

NOTA: La función de restablecimiento de la contraseña debe estar habilitada. Consulte Configuración > Seguridad > Gestión del firewall > Activar restablecimiento predeterminado de administrador para comprobar el estado de la función de restablecimiento de la contraseña.
  1. Mantenga pulsado el botón Copia de seguridad, situado en la parte frontal del Com’X, durante al menos 10 segundos hasta que el indicador LED de alimentación parpadee en verde tres veces.
  2. Suelte el botón.
  3. Para acceder a las páginas web de configuración del Com’X, especifique los parámetros siguientes:

    • Nombre de usuario: admin

    • Contraseña: admin

**Deshabilitación del botón de restablecimiento de contraseña
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?